This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:全新的 BQ24600RVAT 设计-无负载快速 MOSFET 加热

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176123/bq24600-new-bq24600rvat-design---rapid-mosfet-heating-with-no-load

器件型号:bq24600

层级、

我希望您能为您提供有关全新 BQ24600RVAT 电池充电器设计的意见。 该设计主要基于 TI 参考设计。 由于可用性、必须替换 MOSFET。 此设计旨在用作24V 输入、以便为12.6V 电池充电。

即使 未连接电池、首次为电路板加电时、电源也会拉取最大电流(7+ A)、因此电路设计似乎短路或缺失。 当我移除 MOSFET (2个 N 通道单封装- HS8K11TB)时、电路板的其余部分正常工作。 因此、它确实与电池充电器电路隔离。 即使 BQ24600RVAT 上的 CE 引脚未被拉高、也会发生这种情况。

我已经将原理图与参考设计进行了比较、在 MOSFET 掉电之外找不到任何主要差异。 我的评论似乎正确。 替代 MOSFET 不支持与参考设计相同的电流、但同样、甚至没有电池连接充电

可能存在组装问题、但目前2个电路板中有2个电路板存在此问题。

原理图随附。 Q4中出现了快速发热。 谢谢!

Kris

e2e.ti.com/.../BQ24600RVAT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    下面是我在原理图中找到的内容:

     TS 引脚似乎没有连接热敏电阻。 这可能会使充电器处于非充电状态。


    在 REGN 处缺少电容器。 需要将该电容器放置到位。


    高侧 FET 源极之前缺少电容器、因为这些是所需的高频转换器输入电容器。

    我们建议使用两个不同的接地端:模拟接地端和电源接地端。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢您的反馈。 我将在下一个修订版中进行这些更改。  但是、我不确定这是通过 MOSFET 消耗高电流的原因。 即使将充电使能端接地、您是否希望这些变化也会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我能否知道发生这种情况时 STAT 和/PG 的响应是什么?

    未连接电池时、器件不应从电源中拉取如此大的电流(7A)。 充电器应仅拉出最小电流进行电池检测。 似乎有些地方比较短、但原理图看起来不错。 Wall wart 是否连接到任何其他器件、您能否提供布局文件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您能否提供您的 TI 电子邮件地址? 我无法公开发布布局、但我很高兴直接共享该项目。

    Wall wart 为几个直流/直流转换器和 MCU 供电。 从 PCB 移除 Q4后、电源输出几乎降为无、所有其他功能正常、因此我确信问题出在电池充电电路。 我同意对这一短时间的评估,我同意这一示意图似乎是可以的。  

    我将检查 STAT 和/PG 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我将在这里向您发送一个朋友请求、以便我们可以直接通过邮件进行沟通。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们脱机时关闭该线程。