This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:参考设计及其计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176502/ucc28700-reference-design-and-its-calculation

器件型号:UCC28700

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我现在看一下这个原理图:
https://www.ti.com/lit/df/tidrbq6a/tidrbq6a.pdf

在 UCC28700数据表中、我尝试获取 RS1和 RS2值。

在数据表中、我可以看到公式、但 RS1的值有一些问题。 根据我发送给您的参考设计、我得到的值与 RS1完全不同。

我的计算中的 NPA 是40/11、我猜 Vin (run)是230? (可能我在这里错了)。 在参考设计中、RS1为75k、我不知道原因。 我是否遗漏了什么?

请提供帮助。 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计的输入电压为85V 至265V RMS。  VIN (RUN)应小于230V、这可能是您无法获得准确值的原因。

    您还了解了设计中使用的变压器匝数比吗?  NPA 匝数比可能与您正在计算的值不同。

    变压器匝数比后、就会出现这种情况。  根据 RS1和 RS2、您应该能够计算 Vin (run)电压、VDD 稳压电压和输出电压。

    此致、