This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:OCD1、OCD2、OCD3和 SCD 之间有何差异?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176522/faq-bq76952-what-is-the-difference-between-ocd1-ocd2-ocd3-and-scd

器件型号:BQ76952

不同的放电电流保护、OCD1、OCD2、OCD3和 SCD 之间有何差异?  

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCD1、OCD2、OCD3和 SCD 具有不同延迟和阈值范围的放电电流保护。 OCD1、OCD 2和 SCD 使用比较器来监控 SRN–SRP 引脚上的差分电压、并在电压超过其可编程阈值和延迟时触发警报或故障。 OCD3使用库仑计数器 ADC 的 CC1电流测量值来确定故障条件。  阈值/延迟范围可以表示为以下值、而不是按比例。

     

    它们都以相同的原理运行、如果电流超过其对应的电压阈值、则会评估延迟、如果达到延迟时间、则会采取措施、如技术参考手册的第5.2.6节放电短路和第5.2.8节放电过流所述。  

    如果电流生成、则在超过电压阈值时评估每个延迟。 下图显示了这方面的一个示例。

    如果 SCD 阈值设置得太高、或者电池在短路事件期间无法产生足够的电流来达到设定的阈值、则器件将计时、直到达到下一个延迟。  在下图中、短路电流不会达到 SCD 阈值、稍后会达到 OCD2延迟、此时 DSG 关闭。 OCD1将提供具有更低阈值范围和更长延迟的类似操作。 风险应由系统设计人员进行评估。  风险可能包括系统或电池的发热、或在达到延迟时间之前使电池放电到有用条件以外。  

    BQ769x2常见问题解答主页链接