This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:如何控制 UCD9090

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176388/ucd9090-how-to-control-ucd9090

器件型号:UCD9090

大家好、

我的客户希望在 电路板联机时使用 UCD9090通过 i2c 命令使能信号低电平有效。

UCD9090的 I2C Salve 地址为0x34、调优参数和以下值。

但是我在 Linux 中无法通过 TI 的工具为 UCD9090设置这些参数时遇到了问题。

 

我想将 GPIO15引脚设置为低电平以禁用 VDD_0V9联机,当我使用 TI 的工具时,它会显示如下消息。

我知道控制寄存器是0Xf6、但我无法理解我需要写入的值。

请帮助为其提供支持。

 

来自 TI 工具的信息:

 

UCD9090A @ 52d:SEQ_CONFIG [MFR 38、0xF6、电源轨#6]:在 DEP 上写入电源轨:电源轨#1、4 |在 DEP 上写入 GPI: | Dep 上的 GPO: |电源轨关断设计:电源轨#1、4 | GPI 关断设计: | GPO 关闭调试: |故障触发:电源轨#2、5、7、10 |启用:引脚24 GPIO15主动低功耗驱动输出;SEQ ON 超时:0 /无限期等待;SEQ OFF 超时:0 /无限期等待[0xA2000000000000000009000902520000]至 RAM