This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:由 DCDC4供电的 LDO1排序

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173421/tps65216-sequencing-with-ldo1-powered-from-dcdc4

器件型号:TPS65216

您好!

为了节省功耗、客户正在考虑使用稳压 DCDC4 3.3V 输出为 LDO1供电。
这将通过在 LDO1之前使 DCDC3斜升(跟踪 DCDC4输出上升)来改变排序顺序。

这与图6-3不符、其中在 LDO1&DCDC4一起斜升后启用 DCDC3。

当3.3V 关闭时、DCDC3的最高情况值为1.8V、低于上述2V;由于没有外部电压源、没有任何偏置会违反 B 点偏置电路。
这是有效的定序配置吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备专家因美国感恩节假期而外出。 请在下周初收到回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 一般而言、用户可以通过 I2C 定义定制定序、LDO1可由直流/直流输出供电、如下所示的 TPS65216数据表第5.3.1.7节所述。 如前所述、如果要将 DCDC4连接到 IN_LDO1引脚、则需要重新定义定序、使其在 LDO1之前导通。

    您能不能帮助澄清有关所需配置的一些问题。

    •  您提到"在 LDO1之前让 DCDC3斜升"、您是说 DCDC4吗? 如果 LDO1由 DCDC4供电、则 DCDC3处于加电序列的位置无关紧要。  
    • LDO1上的输出电压设置是多少? 默认为1.8V。  
    [引用 userid="8117" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173421/tps65216-sequencing-with-ldo1-powered-from-dcdc4 "]当3.3V 为 DCDC3的最高外壳值为1.8V 时,低于所述的2V;没有外部电压源时,没有任何偏置会违反 B 点偏置电路。

    我对这一说法有点困惑、您能帮助进一步解释一下。 DCDC3的供电与使 DCDC4为 LDO1供电有何关系?

    请确保您参考的是数据表的最新版本。  您提到的图6-3只是  TI.com 上 TPS65216数据表中的效率图。 您能否分享您所提及的图6-3内容的图片?

    另请参阅第25页的数据表图5-8、了解典型上电顺序。 这显示了默认配置、其中上电序列为 LDO1、DCDC3和 DCDC4。 如您所述、DCDC4之后不会启用 DCDC3。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我使用的是2019年12月修订版数据表。
    我应该在我的调查中更加详细。

    在应用中、DCDC4为3.3V、LDO1+1.8V。
    TPS65将为 AM335xx 供电。
    电路板将以 默认排序加电-否则新卡将必须经历额外的编程步骤、而硬件将必须适应该步骤(条形预编程 TPS65216)

    第25页的默认排序图 5-8是 LDO1_DCDC3_DCDC4。

    5.3.1.7允许 LDO1由"直流/直流转换器的输出"供电、但它不提供排序条件。

    从 DCDC4电源轨为 LDO1供电会将排序更改为 DCDC3、首先启动、 然后 LDO1和 DCDC4一起斜升、LDO1输出低于 DCDC4、但在 DCDC4之前达到标称值。
    这将在默认定序下发生、其中在启用 DCDC4之前启用 LDO1、违反了预期定序(5-8)

    这是有效配置吗?

    感谢您的耐心等待



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您澄清客户尝试实现的目标。 遗憾的是、当 LDO1被编程为在 DCDC4之前使能时、LDO1输入由 DCDC4供电不是有效配置。 器件将无法成功加电。

    此致、

    Garrett