This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:与 MCU ADC 协同工作

Guru**** 2510455 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA397, OPA392, OPA376-Q1, OPA388-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173911/tps7b7702-q1-co-work-with-mcu-adc

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA397TLV906XOPA392OPA376-Q1OPA388-Q1

大家好、

MCU ADC 的泄漏电流约为1uA。 当它在 SENSEX 引脚上感测电压时、它可能会降低电流感测精度。 此问题的解决方法是什么?

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您希望监控的电流电平是多少? 额定的最小有效 SENSEX 电流为5mA/198 ≈25uA、因此除了20%精度规格外、1uA 泄漏电流还会引入约4%的误差。 如果电流电平要高得多、1uA 的泄漏电流对整个 SENSEX 精度规格的影响很小。  

    我不知道这方面的硬件权变措施。 从 SENSEX 流出的电流是针对给定的负载电流设置的、如果无法针对 ADC 泄漏执行任何操作、则对其执行的操作并不多。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我考虑的是5mA 精度。 如何在 ADC 和7B7702之间添加跟随器放大器? 该放大器的建议是什么?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    很抱歉、Nick 明天休假回来后会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    是的、这应该起作用。 我将向您推荐放大器组、以帮助您了解哪款器件非常适合。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    OPA397是缓冲此节点的好器件-它具有快速稳定功能、适用于中等分辨率 ADC (根据采集时间的不同、大多数14-16位 ADC 没有问题)。  此外、失调电压和偏置电流非常低、因此可保持精度。

    对于成本较低的器件、TLV906X 放大器是一种不错的替代方案。

    如果还有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否有汽车版本?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    啊、当然、OPA397还没有经过自动限定。但性能更高的版本将在明年被称为 OPA392。

    此时最佳器件可能是用于超低偏移斩波放大器的 OPA376-Q1或 OPA388-Q1。

    此致、
    Mike