This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:从5V 输入到-12V 输出超出建议的工作范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734, TPS62136, TIDA-01423, LMR33640, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175614/tps62136-from-5vin-to--12vout-violate-the-recommended-operating-range

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:DAC8734TIDA-01423LMR33640TPS62933

您好、TI 专家。

我需要从5V 输入 A -12V 输出进行设计、以馈送到 TI DAC8734的负电源轨。

因此、我已将 TIDA-01423 3V 至4.5V 输入、400mA、–12V 反相降压/升压参考设计作为起点

这对我很有帮助、因为我急于将设计作为从5V 负电源轨生成电压的良好起点。

但是、使用  具有3V 至17V 输入范围的 TPS62136、该设计表明:

"输出电压范围与配置为降压转换器时相同、但为负。 反相降压/升压拓扑的输出电压必须设置在–0.8V 和–12V 之间。输出电压的设置方式与降压配置相同、两个电阻器连接到 FB 引脚。 TIDA-01423设计将输出电压设置为–12V、从而提供3V 至5V 的输入电压范围。但是、TI 不建议使用5V 输入电压、因为输入电源上的电压容差可能超出 TPS62136的建议工作范围。"

您能给我指出这款芯片的一些替代产品吗? 我花了很多天的时间来尝试浏览、而不会做出任何努力。

此致、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    如果您尚未阅读此应用手册: 使用反相降压/升压转换器(修订版 B)、它将为创建可能有用的反相 BB 设计提供指南。

    我建议使用具有更宽输入和输出电压范围的降压 IC、以适应您的工作条件。

    本应用手册使用 LMR33640、该器件具有足够的输入和输出裕度、可满足您的设计需求。 需要了解的较新器件是 TPS62933、它具有更好的内部 FET。

    您是否正在尝试针对任何特定应用优化设计? 或任何其他设计要求、如最大输出电流?  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢约瑟夫的答复。

    主要目标是设计一个与+24V 电压一起馈入 DAC 电压轨的相当高的电压轨。 因此 、虽然输出电流可能不是问题、但低输出纹波和降低 EMI 应是主要的两个目标。

    如何确定哪种器件或拓扑最适合此任务?

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您需要寻找支持反相降压/升压转换器或其他标准反相直流/直流拓扑的器件。 通过修改原理图、大多数标准降压 IC 也可用作反相降压/升压、如上面我链接的应用手册中所述。  

    TPS62933采用电流模式控制并具有扩频功能、有助于降低某些频率下的峰值 EMI。 如果您想在 EVM 上验证您所需的运行条件、您有何要求?

    谢谢、

    Joseph