This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907 COUT

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175779/lp5907-lp5907-cout

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

您好、TI 专家

        LP5907 数据表 要求 Cout max 为10uf,但在微 MCU 中  ,如果使用22uf 电源, 则需要22uf 电源,是否稳定, 如何影响22uf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我没有任何超出指定范围的 COUT 数据、因此我不知道器件在使用较大 COUT 时的行为。  

    您是否考虑过 TPS7A20? 据我所知、在不了解您的应用要求的情况下、该器件至少指定了相同的工作条件、与 DBV 封装 LP5907引脚相同、具有更高的最大 COUT、而且价格更便宜。 如果您不使用 DBV 封装、可能我可以找到另一个 P2P 设备。  

    此致、

    Nick