This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532:未加密的 PSpice 模型不工作

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174486/ucc27532-unencrypted-pspice-model-not-working

器件型号:UCC27532

你(们)好  

我下载 了 UCC27532未加密 PSpice 瞬态模型 、并尝试在 Tina 中进行仿真、但未获得预期输出。  

波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。

    我们的产品专家本周在美国感恩节假期外出。 我们将在下周向您汇报最新情况。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够重新创建此问题、并发现问题可能出在哪:

    输入电压默认为5V、但对于该器件而言、该值太低。 尝试为 VG1提供10V 或12V 电压、看看这是否能解决问题。

    此外、我建议将 EN 连接到 VDD 进行仿真、以避免仿真使用悬空节点(即使它在实际中由于上拉而浮动)。 此外、它还有助于在输出端使用电容器、以便驱动器可以按预期工作。

    祝您好运、希望它能适应这些变化、但如果不能、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.