This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:无电压输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174357/tpsm8d6c24-no-voltage-output

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

我们在 EVB 上使用 TPSM8D6C24作为 PMIC、但它无法输出任何功率(Vout = 0)

VoutA/VoutB 应通过引脚搭接实现0.75/0.55。

TPSM8D6C24.pdf

如何调试案例?

以下是调试流程:

我们将 R283/R290/R284/R291从 DNP 替换为0r。

2. PVIN = 3.3V、AVIN = 5V (3.3V -> LTC3205B-5 -> 5V)

3、EN_A/EN_B = 3.3V

VDD5_A/VDD5_B = 5V

5. BP1V5_A/BP1V5_B = 1.5V

6. PMBus 连接正常。

7. Vout_A/Vout_B = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛回复可能会延迟至11月21日这一周。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很抱歉、我们迟迟未能就此问题与您联系、并且您遇到了 TPSM8D6C24模块问题。

    我认为问题的根源是 R307、这是一个将 VSHARE _A 连接到 VSHARE _B 的0欧姆电阻器

    VSHARE _X 是电压误差放大器的低阻抗输出、用于驱动堆叠配置中跟随器器件的电流调节环路、不应将其连接到独立输出电压的 VSHARE、 正如您在这里所拥有的、这将迫使两个电压轨相互对抗。

    虽然不是这里的问题、但当独立单相"独立"转换的部分以及 R308和 R309也可以被移除时、不使用 BCX_CLK 和 BCX_DAT。

    当您可以进行更改时、还可以针对改进此原理图设计提出一些进一步的建议:

    1) 1)我不建议在 TPSM8D6C24的引脚编程电阻器和接地端之间放置铁氧体磁珠、因为这可能会增加引脚搭接电阻器在运行引脚检测时的感测电阻、并且检测裕度相当小。

    2) 2)当从外部5V 电源为 Avin 和 VDD5供电时、我建议将外部5V 直接连接到 VDD5、并使用10Ω Ω 电阻器来滤除来自外部5V 电源的噪声、并从 Avin 切换 VDD5的 MOSFET。  这将增加可用的 VDD5电压并降低 Avin 上的开关噪声。

    3) 3)两个电源轨 ADRSEL 编程选择自动检测进行同步。  如果两个电源轨同时启用、这可能会导致同步争用、因为两个器件在输入端检测到不同步、并且都尝试驱动 SYNC 引脚。  最好将其中一个电源轨编程为 SYNC_IN、另一个 SYNC_IN、SYNC_OUT 或自动检测-除非将两个电源轨编程为不同的开关频率。  如果开关频率不同、则必须为 SYNC_IN 对二者进行编程。