This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:关断时、反馈电压与输出电压是否安全?

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175237/lm5123-q1-is-it-safe-to-back-feed-with-voltage-from-output-when-shut-down

器件型号:LM5123-Q1

我们正在设计一个具有以下电源输入方案之一的系统:

-提供12V 电压(此电路将升压至24V)  

-提供24V 电压(这将直接为24V 电路供电、希望不会通过以某种方式对 LM5123电路进行反向供电来损坏 LM5123电路)

-提供12V 和24V 电压(在这种情况下、我们希望只使用 EN 引脚来关断转换器、从而通过顶部 FET 断开输入/输出之间的电路)

这是否起作用?

VOUT/ SENSE 引脚将施加电压、而不会为电路的其他部分通电-是否正常?  

还有其他方面值得考虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请让我检查一下、2-3天内回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    LM5123允许在启动期间产生负电流、因此、如果启用 LM5123后输出端已经存在电压、则会打开 MOSFET、负电流将流动(输出至输入)。

    对于此应用案例、请使用 LM51231 -此器件在启动期间没有负电流。

    此致、

     Stefan