This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CC 读数(库仑计数器)

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175744/bq76940-cc-reading-coulomb-counter

器件型号:BQ76940

您好!

我的问题是、 在感应电阻为0.6667 m Ω 的情况下、如何根据 CC 读数计算电流?

这个转换后的电压是否可被认为是在250ms 的累积时间周期内感测电阻两端的电压? 的平均值。

最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、您回答正确! 它将是250ms 周期内的平均电流、然后可以通过感应电阻器进行分压、以获得电流测量结果。

     您可以在 BQ769x0系列常见问题解答文档的第5节库仑计数器(CC)中阅读相关内容。 这个问题在问题 5.5中得到了回答 。CC 分辨率用伏(mV、µV)表示。 如何确定电流?

    希望这对我们有所帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon