This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:SCD 恢复

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175924/bq76952-bq76952-scd-recovery

器件型号:BQ76952

您好、TI、

我对 BQ76952 IC 的 SCD 恢复设置有疑问。

当我们对电池组短路时、应该配置哪些参数来仅根据充电电流恢复 SCD。

因此、在这里、SCD 不应通过移除电池组上的短路而消失。 它只应在检测到至少200mA 的充电电流时恢复。

此外、应将这些参数设置为什么以正确恢复。

请帮帮我。

谢谢、

Sushma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushma、您好!

    是的、您可以将器件设置为仅使用充电电流恢复。 您必须启用 SCDL (Settings:Protection:Enabled Protections C:[SCDL])并将 SCDL 限制(Protections:SCDL:Latch Limit)设置为1、以便在单个 SCD 事件后触发。 然后、您可以将器件配置为使用充电电流恢复。

     《技术参考手册》放电保护中第5.2.6节短路的最后一段介绍了如何将其配置为使用充电电流恢复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon