This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 RSOC 在低温下跳转

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175853/bq40z50-bq40z50-rsoc-jump-in-low-temperature

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCRBGPCCHEM

你(们)好

在 bq40z50的客户设计中、问题是低温度下的 RSOC 跳转。

他们还使用 GPCRB 更新参数。 但问题仍未解决。

已附加 GPCRB 报告、GPCCHEM 报告和日志数据。

e2e.ti.com/.../5732.data.zip

请提供有关此问题的一些建议。

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我认为他们的结果对于温度范围和温度变化的程度来说实际上相当好、我很惊讶他们会得到如此好的结果。 log 11.16确实有下降、但最低为3%。

    日志11.17似乎没有 RSOC 中断。 当您使用 GPCRB 工具时、它会针对所提供的数据进行优化、借助这种低温、任何微小的变化都会对精度产生很大影响、它会针对特定的电池组进行调整以获得最高的精度、 当它在如此低的温度下与其他电池组一起使用时、我预计电池的变化会导致几个百分比的误差

    此致、

    Wyatt Keller