This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:升压 IC 推荐_LM5157替代器件

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5155, LM5156, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175980/lm5157-boost-ic-recommand_lm5157-alternative-part

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156LM5022

团队

我可以向您询问 LM5157的替代器件吗? 我们没有 LM5157的样片、我想查找其他样片。

以下是该项目的规格

输入电压:10V

输出电压:12.5~17V

电流:2A

频率:750kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您可以咨询客户支持团队以了解可用性。

    可能使用的其他器件:

    LM5155

    LM5156

    LM5022

    此致、

    Stefan