请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5156、 LM5022
团队
我可以向您询问 LM5157的替代器件吗? 我们没有 LM5157的样片、我想查找其他样片。
以下是该项目的规格
输入电压:10V
输出电压:12.5~17V
电流:2A
频率:750kHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.