This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:与 TPS25944的比较

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS25940, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175391/tps25947-comparison-to-tps25944

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25944ATPS25940TPS2640

大家好、

 您能告诉我们 TPS25944A 和 TPS259474ARPW 之间的主要优缺点是什么?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:

    感谢您的联系。 请参阅下面的比较:

    材料

    TPS25940/2/4

    TPS25947x

    最大输入电压(V)

    18

    23

    绝对最大输入电压(V)

    20.

    28.

    mΩ 值 RON (μ A)

    42.

    28.3.

    最小电流限制(A)

    0.6.

    0.5.

    最大电流限制(A)

    5.3.

    6.

    电流限制精度

    9%

    10%

    模拟 IMON

    是(8%)

    是(15%)

    双向电流

    反向电流阻断

    始终

    始终(线性 Oring)

    输入反极性保护

    外部二极管

    集成型

    最大直流反向电流(A)

    0.24.

    0

    OC 故障响应

    ILIM/CB

    ILIM/CB

    OC 故障响应时间

    CL/小于100us

    修复了 CB 的4ms

    可调节

    工作 Iq (uA)

    200

    428

    ISD (uA)

    15.

    4.4.

    UVLO

    可调

    可调

    OVP

    可调 OVLO

    可调 OVLO/引脚选择 OVC

    PG 输出

    是的

    是的

    故障输出

    是的

    是的

    快速输出放电

    封装

    WQFN-20、3x4

    QFN、2x2

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您提供的信息、您能告诉我们 TPS2640是否也是 B2B 电子保险丝的新一代产品吗?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TPS2640的额定电压大于40V、其架构与 TPS25940类似。  

    此致

    Kunal Goel