This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:使用 LLDP 进行电源协商

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175811/tps23880-power-negotiation-with-lldp

器件型号:TPS23880

您好!

在我们的其中一款器件中、我们使用 TPS23880 PoE 芯片并将其配置为提供60W 的最大功率(6类及更高)。 连接的 PD 是需要最大功率的摄像头

功率为50W (包括红外和电机)、如果未使用红外和电机、则输入功率小于30W。 根据制造商的说法、摄像头不支持通过 LLDP 进行电源协商、

因此、我认为摄像头应分类为6类 PD。 但它始终归类为4类 PD。 问题是、如果使用红外和/或电机、则所需功率更高

功率、而 TPS23880停止供电。

 是否可以强制 TPS23880提供60W 功率(即将摄像头分类为6级 PD)?

TPS23880是否支持电源协商?

 

非常感谢、致以最诚挚的问候

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    LLDP 在 PoE 中并不常见、因为负载的软件需要通过数据线路与 PSE 进行通信。 通常情况下、这会更昂贵、并且会增加肤色、且没有明显的优势。

    对于此应用的电源协商和灵活性、有几种不同的解决方案可以工作:

    TPS23880支持可调节 Pcut 值。 您可以将 Pcut 值调整到特定端口、以允许高达60W 的功率。 因此、分类将在30W (4类)下保持不变、并且在需要功率大于30W 时不会触发故障条件。 这将要求您在手动模式下操作、因为也需要调整端口管制限制、因为在自动和半自动模式下、这些位会自动设置。

    2.禁用 Pcut,以便在4P-Pcut 故障情况下不会自动关闭端口。  

    3.在手动模式下操作,禁用分类和检测功能,手动打开端口。 使用此方法时、您将不得不配置端口的功率限制设置。

    TPS23880支持可编程功率限制、这正是我在第1点中提到的。 电源协商通过 IEEE802.3规范握手过程完成。

    非常尊重、

    Brandon Beader