This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:TPS62480可变输出电压操作

Guru**** 2506845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62480, TPS62870-Q1, TPS62869, TPS62867, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175575/tps62480-tps62480-variable-vout-operation

器件型号:TPS62480
主题中讨论的其他器件: TPS62870-Q1TPS62869TPS62867TPSM82866A

您好!

我想使用 TPS62480通过 DAC 为负载提供可变电压。

1) 1)我了解这种类型的操作超出了此封装的预期范围、但如果可能、我想知道是否有方法使用 DAC 来控制 Vout。

2) 2)如果是,它是否由电压的电流控制,使用哪个引脚?

3) 3) TI PSpice 的 TP62480的电流仿真模型能否模拟此行为?

以下是我的当前设计:

 VIN 由3.7V 电池供电、VDD 为3.3V、负载为0.6V。

我希望 TPS62480为负载提供低于9W 的功率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这在许多直流/直流转换器中都是可能的。  以下是我有关该主题的应用手册、您可以在上面的产品文件夹 中找到该手册:https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 

    我们还有 TPS62869和 TPS62870-Q1、如果更容易的话、它可以通过 I2C 调节电压。

    最后、TPS62867是一款更新更小的器件、我建议使用 TPS62480、而不是 TPS62480。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我假设(1)公式中的 VFB 固定为0.6V,它是否正确?

    如果我的负载是纯电阻的、我施加的 DAC 控制电压是否也取决于负载的电流值?

    我希望  TPS62869和 TPS62870-Q1可以供货、但它们似乎缺货、我必须为此设计使用 TPS62480。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在该公式中为0.6V。

    否、DAC 电压与负载电流无关。  这与正常的输出电压调节相同- IC 使用变化的负载电流调节输出电压。

    TPS62869和 TPS62870-Q1使用 I2C 来调节输出电压。  您可以在 TPS62867和/或 TPSM82866A 上使用相同的 DAC 电路。

    我看不到您能看到的库存数量、但我认为  TI.com 上应该有一些 TPS62867和/或 TPSM82866A。  您需要多少?

    Chris