This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:反相设计中的潜在偶发故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174678/tps54335a-potential-sporadic-failure-in-invertering-design

器件型号:TPS54335A

你(们)好。

我使用 TSP54335A、使用600kHz 的软件频率、设计一个由9V 电源供电的3.75V 2A 负输出。 我在同一部件的 TI 反相设计指南基础上进行了设计。 请参见: SLVA910A。

我还提到了布局指南、并认为我的布局非常接近 SLVUB76A 中的示例。

我已根据指南完成所有计算、并已根据指南复制布局。 我随函附上以下内容。 问题是、我们仅为该器件制作了4个单元、4个单元中的1个输出+0.5V、而不是-3.75V。 我不确定从何处开始查找故障调试。 我注意到、Webench 计算出的 Rcomp 和 Ccomp1 abd Ccomp2值与我的计算值不同、但我根据指南计算了这些值、这应该是正确的。 (我不使用 Webench 进行计算、因为我不确定这些计算是否适用于反相情况)。  

原理图:  

布局:

这是在1/4不正确器件上测得的 V-输出电压:

PH 引脚2处测得的电压:

 

 在 BOOT 引脚9测得的电压(如果仔细观察、则在直流信号的上方有一个较小的交流振幅):

 奇怪的是、它输出的值极性相反。 IE 如果这不是使用反相应用、它将输出-0.5V、这似乎不合理。 请告诉我可以在哪里调查以解决此问题。   

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    webench 适用于反相降压升压、只需将输入电压更改为9+3.75V 即可。

    我已经使用 Webench 检查了您的设计、相位裕度似乎为33度。

    您是否愿意与我分享测试方法? 什么是基准、测试点是什么?

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    非常感谢您的回答。

    这是否是足够的相补角? 您是否检查过我的设计或 Webench 组件? 我不确定是否要改用 Webench 建议的补偿组件?

    关于测试方法、我假设您是指示波器测试点? 列出了上述测试点、但测量的基准为 DGND (即电感器的输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅随附的我的幻灯片。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS54335A-IBB-application.pptx

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    非常感谢、我现在看到了我在 TI 设计中使用的肖特基二极管、以防止这种情况-尽管我将移除 CAPS、因为您的文档中不推荐使用它们。 我很高兴找到可能的失败原因。  

    最后一个问题是给您自己或 Ruby、因为我不是该领域的专家、您能否 根据 Rubys 的评论根据我当前的 R1 C1 C2补偿设置对相位裕度进行评论?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的信息。 如果输入电容 GND 连接到-Vout、您可能会在负电源轨上看到正电压(0.5V)。 您是说您找到了可能的故障原因吗? 请与我们分享。  

    关于相位裕度改进、Ruby 将对此进行评论。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我认为您的解释可能是失败的原因。 我已经阅读了一些内容、在 TPS54335A 的反相设计指南中、确实需要旁路电容、正如我所说(请参阅 TI 设计指南中的 C3和 C4):

    www.ti.com/.../slva910a.pdf

    您能就此发表评论吗? 我想知道这种 IC 在这方面是否与您的 IC 不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    1.我不太确定为什么 TPS54335A 需要将输入电容器放置在 Vin 和-Vout (器件的 GND)之间。 但它确实在原理图上添加了肖特基二极管 D1。 您可以尝试添加肖特基二极管、同时保持 C24/C39不变。  

    2. 为了降低相位裕度、由于 IBB 拓扑中的右半平面(RHP)、您需要添加更多输出电容器以降低交叉频率。 还需要调整环路补偿值。 请参阅随附的上一张幻灯片。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../7380.TPS54335A-IBB-application.pptx

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy、我将尝试一下。  我赞赏作出的全面答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy、您好、上面第2个问题的答案很简单。 我注意到您尚未在 webench 中选择600kHz 的频率。 当我这样做时、我的价值观与您的价值观略有不同:

    您能否确认我应该在600kHz 时根据 Webench 使用红色方形的值。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您的值看起来不错、因为您选择了2x47uF 输出电容器。 请告诉我们这些解决方案是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Nancy