This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:TPS 62480电压跟踪功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175895/tps62480-tps-62480-voltage-tracking-functionnality

器件型号:TPS62480

您好!

我使用以下应用手册  :https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 尝试使用 DAC 调整 TPS62480降压转换器。

设计 p4、图5是否适用于我的需求? 我是否在 DAC 连接到电阻器和 FB 引脚的情况下调整输出电压?

此外、我注意到 TPS62480有一个 SS/TR 引脚。 在我的当前设计中、它连接到一个具有 GND 的3.3nF 电容器。 这是否意味着我需要将 DAC 连接到此 SS/TR 引脚?

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果需要、您可以继续讨论上一个主题。

    是的、图5是您需要的。

    只需将 SS/TR 引脚保持原样、使用电容接地来设置 SS 时间。

    谢谢、

    Chris