This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51219:对于 MTL VNNA 轨、是否可以支持0.77V/26A 输出?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175890/tps51219-could-support-0-77v-26a-output-for-mtl-vnna-rail

器件型号:TPS51219

尊敬的团队:

如标题所示、 TPS51219能否为 MTL VNNA 轨提供0.77V/26A 输出、因为我们在数据表中只能看到高达20A 的测试条件? 输入电压可能为12V。

此外、客户还想知道是否有能够支持其用例的转换器解决方案? (12V 输入、0.77V/26A 输出)

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、它可以支持该电源轨、实际上它用于英特尔参考设计、我们可以通过电子邮件讨论详细信息。 Yuchang-zhang@ti.com。

    裕昌