This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:是否可以实现 Flybuck?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932, TPS62933F, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175037/tps62932-ok-to-implement-a-flybuck

器件型号:TPS62932
主题中讨论的其他器件: TPS62933FTPS54308

大家好

我的客户正在标准降压配置中使用 TPS62932。

它们还必须实现具有以下规格的第二个隔离式电源:

VIN=12V... 28V、Vout=5V、Iout=100mA

他们有以下问题:

他们能否在 Flybuck 配置中使用 TPS62932?

查看数据表、我发现 TPS62933F 被列为具有 FCCM、但我不确定这是否意味着该器件可用作 Flybuck。

如果不是:

您可以建议使用什么设备?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ueli

    它取决于应用的输出条件。 首先、您可以为变压器选择初级匝数比与次级匝数比、然后使用次级电流、初级负载电流和比率来考虑初级电感器电流。 如果电感器电流不为负值、则可以使用 ECO 模式器件。 但是、如果它具有负值、则必须使用 TPS62933F 等 FCCM 器件、并考虑谷值电流不超过器件的 NOC。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    感谢您的这些评论并表示同意、我还认为必须使用  TPS62933F 来实现 Flybuck。

    您是否有客户可以用作以下参考设计的起点:

    VIN=12V... 28V、Vout=5V、Iout=100mA

    … 或其他有用的配套资料来实现采用 TPS62933F 的 Flybuck ?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ueli

    请首先参阅 TPS54308的应用手册。 TPS62933F 的应用手册将于12月发布

    www.ti.com/.../slua838a.pdf

    谢谢。

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    感谢您不要指向应用程序。

    我还期待  TPS62933F 也能实现这一功能。

    此致

    Ueli