This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003在高温下启用引脚查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175392/lm76003-lm76003-enable-pin-query-under-high-temperature

器件型号:LM76003

你(们)好

客户有问题。 在 TI LM76003的数据表中、以典型值为例、列出的数据是在25°C 下测得的 但在我们的测量中、发现 VEN 在 TA =-10°C 和25°C 之间变化不大 相反、在高温 TA =50℃和60℃时、VEN 明显呈下降趋势。 在高温条件下、TI 是否有相关数据可供参考? 以及设计它的建议方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth、

    这意味着 EN 阈值随温度变化、如 图8所示。 是否启用阈值?

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    日本客户主要想知道 TI LM76003在高温(例如60℃)下的内部电阻 REN 对地有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 我们没有芯片内部数据。

    Elena