This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:关于 BQ76930、读取 CC 并更改为电流

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76920, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174296/bq76930-about-the-bq76930-read-cc-and-change-to-current

器件型号:BQ76930

尊敬的 TI 专家:

在第23页的 SLUSBK2H 文件中、CC 是库仑计数器、 库仑的单位为1A * 1S,我对始终开启和单次触发的理解如下

在常开模式下、 每250ms 读取一次、然后累加这些值

在单次触发模式下,我可以得到一个 CC 值,即 Current*250ms,对吗?

在该文件中、CC 单位为 uV、而不是库仑、如果我想获取当前值、 我能否在单次模式下读取 CC 的值并将其除以分流电阻,的电阻、即 i=CC/shut_阻力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们的所有员工将于11月24日至11月27日在感恩节休假期间离职。  每个人将于周一11月28日回到办公室、然后您的问题将得到解答。  对于给您带来的不便、我们深表歉意!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的每一个问题:

    什么始终开启并进行单次触发?

    • 常开:这将持续地每250ms 对电流进行积分(换句话说、平均电流)。
    • 单次触发:主机 MCU 需要时、可以要求 BQ76930进行单次测量。  此测量仍将积分超过250ms;但是、顾名思义、单次触发意味着此测量仅执行一次。

    请注意、常开和单次触发使用相同的测量方法、但常开每250ms 进行一次集成测量、而每当 MCU 要求器件进行集成测量时、单次触发会进行集成测量。

    如何获取电流值?

    • 将 CC 电压除以感测电阻值、或者:电流= CC 值×CC LSB 值/感测电阻。  确保在需要时转换单位。  请‘CC 是一个积分转换器,计算结果将给出平均’电流。

    如需更多信息 、请参阅常见问题解答文档的第5.4和5.5节:bq76920、bq76930、bq76940 AFE 常见问题解答(修订版 A)(TI.com)。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢