This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:确认规格

Guru**** 2504395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337L, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174031/lm337l-confirm-spec

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件: TPS7A33

LM337L 是否能够满足以下条件:输入电压-15V 输出-12V、输出峰值电流173mA、平均电流130mA;。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillen、

    此器件的额定电流为100mA、因此无法支持此应用。 TPS7A33可以支持它。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS 中的电流限制似乎为200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、  

    不建议在电流限制规格或超过电流限制规格的条件下运行、这将降低器件的性能、并且也会影响器件的可靠性。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我有点困惑。 您说 过该器件的额定电流为100mA。 但 我看到 DS 中的电流限制为200mA。   它不能在电流限制规格之外运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、  

    请注意、对于电流限制规格、有一个最小值、典型值和最大值。 这意味着一旦器件进入电流限制、它就会将电流限制在给定范围内的值。 由于工艺变化和负载条件、这可以是130mA 或150mA、因此、如果峰值电流为173mA、平均值为130mA、则电流限制电路可以接合。  

    该器件的额定正常运行电流为100mA。 因此、根据电流限制规格、任何高于100mA 至320mA 的值都有可能在电流限制下运行。  

    电流限制是一种保护功能;因此、我们建议不要在此类条件下运行。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的善意帮助。