This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:请检查原理图并回答问题。

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175010/hd3ss3220-please-check-the-schematic-and-answer-the-question

器件型号:HD3SS3220

请检查 HD3SS3220IRNHT 的外设电路。 我想让你指出所有的错误。

◆问题

(1)是否需要在 RX 中实现交流耦合? 它未作为数据表列出。 此外、USB3.x 标准仅在发送器侧实施交流耦合。

(2)交流耦合的电容值是否存在任何问题?

(3)电路图中是否有任何错误或需要纠正的任何部件?

e2e.ti.com/.../HD3SS3220IRNHT_5F00_E2E.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:最好在 RX 上具有0.33uf、如果来自 C 型连接器的其他 sidw 的高 CM 电压、最好移至 mux 的连接器侧

    2:看起来正常/

    3:未发现任何其他问题。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ◆问题

    (1)(Tomoyuki)是否需要在 RX 中实现交流耦合? 它未作为数据表列出。 此外、USB3.x 标准仅在发送器侧实施交流耦合。

    ⇒(Brian)如果 C 型连接器另一侧的 CM 电压较高、最好在 RX 上使用0.33uf、最好更改为多路复用器的连接器一侧

    (Tomoyuki)

    原理图中的 C6和 C7是否应移至蓝色圆圈?

    是否可以将 RX 的交流耦合电容值从0.33uF 更改为0.22uF?

      如果它是0.33uF、则没有0402 (mm)尺寸、因此我想对其进行更改。

    e2e.ti.com/.../7776.HD3SS3220IRNHT_5F00_E2E.pptx

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的 C6和 C7是否应移至蓝色圆圈? 是的

    是否可以将 RX 的交流耦合电容值从0.33uF 更改为0.22uF? 不能、应为330nf 或更大的值

    。    如果它是0.33uF、则没有0402 (mm)尺寸、因此我想对其进行更改。 您只需移除 RX 上的交流电容即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。