请检查 HD3SS3220IRNHT 的外设电路。 我想让你指出所有的错误。
◆问题
(1)是否需要在 RX 中实现交流耦合? 它未作为数据表列出。 此外、USB3.x 标准仅在发送器侧实施交流耦合。
(2)交流耦合的电容值是否存在任何问题?
(3)电路图中是否有任何错误或需要纠正的任何部件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请检查 HD3SS3220IRNHT 的外设电路。 我想让你指出所有的错误。
◆问题
(1)是否需要在 RX 中实现交流耦合? 它未作为数据表列出。 此外、USB3.x 标准仅在发送器侧实施交流耦合。
(2)交流耦合的电容值是否存在任何问题?
(3)电路图中是否有任何错误或需要纠正的任何部件?
◆问题
(1)(Tomoyuki)是否需要在 RX 中实现交流耦合? 它未作为数据表列出。 此外、USB3.x 标准仅在发送器侧实施交流耦合。
⇒(Brian)如果 C 型连接器另一侧的 CM 电压较高、最好在 RX 上使用0.33uf、最好更改为多路复用器的连接器一侧
⇒(Tomoyuki)
・原理图中的 C6和 C7是否应移至蓝色圆圈?
・是否可以将 RX 的交流耦合电容值从0.33uF 更改为0.22uF?
如果它是0.33uF、则没有0402 (mm)尺寸、因此我想对其进行更改。
e2e.ti.com/.../7776.HD3SS3220IRNHT_5F00_E2E.pptx
(笑声)