This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:客户设计问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024, TLC5951, LP5860, TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174772/lp5024-question-for-a-customer-design

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件: TLC5951LP5860TLC5947

您好!

我是来自 MM 德国的 FAE 、我的客户正在为项目设计采用 RGB 技术的显示面板。 该设计在印刷电路板上连接了多个 TLC5951器件。 他们希望切换到较新的设计、为此我建议使用 LP5024。 他们似乎对此感到满意、但他们有一个问题、问题是 I2C 总线是否足够快、能够在100ms 周期内为5-15个器件提供数据变化。  

请在这里帮帮我。

此致、

ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erk、

    LP5024只有4个从器件地址、因此、如果它们希望独立使用5-15器件、则可能需要从其 MCU 获取2-4个并行 I2C 接口。

    如果他们需要从120 - 360点驱动多个 LED 点、我真的建议使用我们的器件 LP5860、 每个 LP5860可以驱动多达198个 LED 点或66个 RGB LED、 我认为这是满足客户需求的最佳解决方案、因为他们只需1-2个器件即可驱动 LED。

    谢谢!

    此致。

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ives!

    我已经告诉过他们 LP5860、但不幸的是、它对他们不起作用。 我将询问 LP5024是否仍然可以接受。

    非常感谢。

    最棒的

    ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ives、

    我已经联系过客户、这就是他们不得不说的:

    "每个 MCU 都有两个以上的"免费"I2C 接口、我们尚未完成。
    您可能还在那里有其他东西。
    明年初,我们将决定如何使我们的系统设计现代化。
    如有必要,将会产生新的要求。"

    所以肯定还不够。 但是、嘿、也不会接受 LP5860、因为 他们的设计需要 每个器件24个输出(8x3 RGB)(至少他说这是他们应用的最佳数字)

    您是否考虑了其他选择?

    此致、

    ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erk、

    我对客户的应用很好奇、我想知道他们为什么每个器件需要24路输出、因为我认为使用更少的器件来驱动可能是他们设计的更好方法。

    对于24路输出驱动器、除了 LP5024外、我们没有其他新器件、但由于它具有4个从器件地址、因此不适合客户的要求(5-15)器件。

    我认为基于他们使用的移位寄存 器的器件(TLC5951/TLC5947)是更好的解决方案。

    谢谢!

    Ives