This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LED 驱动器 IC

Guru**** 2763285 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5861, LP5860, LP5862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175459/lp5036-led-driver-ic

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP5861LP5860LP5862

你(们)好

请帮助推荐 KDT2061替换材料 LED 电子看板参考如下:具有 I2C 控制的 RGB LED 驱动器(通道越多越好)

 https://www.kinet-ic.com/uploads/KTD2061-58-59-60-04e_Datasheet_Brief_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    KDT2061是一款 RGB 驱动器、具有 I2C 接口并可驱动多达36个 LED、因此我认为 LP5036将是您的最佳解决方案。

    谢谢!

    此致、

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要更多通道、请 考虑使用 LP586x 系列、它可以处理 18 (LP5861)- 198 (LP5860) LED。 我认为 LP5862可驱动2*18个 LED,也适合您的应用。

    谢谢!