请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI2140-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79731-Q1、 BQ79631-Q1
您好、TI、
我想使用 TPSI2140的电池 V-参考架构的预告信息来测量1000V BMS 系统的绝缘电阻。
我想知道电池 V-架构在 SW1和/或 SW2切换时有损坏或断开 MCU 隔离的风险吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
我想使用 TPSI2140的电池 V-参考架构的预告信息来测量1000V BMS 系统的绝缘电阻。
我想知道电池 V-架构在 SW1和/或 SW2切换时有损坏或断开 MCU 隔离的风险吗?
您好 Louis、
感谢您与我们的团队交流!
要回答您的问题:
请告诉我这是否合理、您是否还有任何疑问。
此致、
陈蒂尔登
固态继电器|应用工程师