This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:专家提示、指出一些问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175641/tps54060-hints-from-experts-to-point-out-some-issues

器件型号:TPS54060
主题中讨论的其他器件:LMR36006

你(们)好 为了迫切需要使用《从降压稳压  器创建反向电源的应用报告》SLVA317B 和 Excel 计算器从5V 输入获取-12V 输出、我已获得一些我要发布的结果。

与我相关的是开关频率大约是器件最大值的两倍(2500kHz)。

您是否看到过任何可能导致 PCB 上出现问题的出色笔记?

数据表和器件相当旧、因此我想知道是否有新器件能够带来相同的结果和更好的性能?

感谢您的建议。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    计算应该有上限、但不会出现上限。

    此应用的推荐器件为 LMR36006。