This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:从 SS 电容器的建议

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173827/ucc28950-recommendations-for-slave-ss-capacitor

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP6712

您好!

从 控制器的 SS 电容值选择的相关说明。

数据表指出: 建议主控制器上的 SS 在从控制器上的 SS 之前启动

您是否建议错开 EN 信号和/或增大从 SS 电容器的值?

如何最好地设置此计时? 也就是说、确保从器件在 SYNC 引脚上的~10个时钟周期后启动?

最后、SS 电容器设置逐周期电流持续时间(和断续模式关断持续时间)-这是否意味着我们希望主*从 SS 电容器紧密匹配?

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    感谢您查询 UCC28950。

    您可能需要检查 PMP6712、其中主控制器和从控制器使用了类似的电容器、如下所示:

    https://www.ti.com/lit/df/slura08/slura08.pdf?ts=1669184440322

    但我可以建议交错布置 EN 信号、但问题是对于 SS 引脚达到0.55V 阈值后开始的主同步脉冲。 但是、即使未接收到同步脉冲、从器件也可以开始在 SS 引脚上生成电压。 因此、您还可以考虑稍微增大此处的电容器、以便 主转换器必须在从转换器上的 SS/EN 开始正常运行之前达到其使能阈值电压。 完成此操作后、您可以尝试优化 SS 电容器以实现逐周期电流限制。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    非常感谢您 的深入见解 (&提供 PMP6712原理图!!) 非常有帮助。

    此致、

    Iain