This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:HB-HS 之间的电容器耐受电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175326/ucc27712-capacitor-withstand-voltage-between-hb-hs

器件型号:UCC27712

你好。
我正在使用 UCC27712来设计生成高压脉冲的电路。
它生成大约500V 至1kV 的高电压。 所用零件的所需压力电阻
我已经检查过、但 HB 和 HS 之间的电容器的耐受电压是否需要为1kV 或更高?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对该器件的关注。

    我不太理解您的问题。 UCC27712仅可承受从 HB 到 HS 的高达24伏电压。 UCC27712可处理从 HS 到 GND 的高达620伏电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Edthan Galloway