This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:低电池电量(100mAH)无线充电系统

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174226/bq51050b-low-battery-100mah-wireless-charging-system

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

尊敬的 TI

对于我们的附件项目,我们选择了 bq51050b 解决方案作为无线充电系统 ,为3.7V 100mAH 电池充电  

但是、当我看到  bq51050b 解决方案的数据表时、 最小充电电流为500mAH  

要为160mAh 电池充电,您建议使用哪种 TI 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于100mA、请查看 TI 参考设计 TIDA-00318、请参阅以下链接。  这是一个双 IC 解决方案、但在低充电电流和终端电流下可提供非常好的性能。

    www.ti.com/tool/TIDA-00318

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill  

    感谢您的更新

    我会按照您的建议绘制图表  

    请查看原理图  

    我将使用以下组件  

    RX 线圈- WR221230-36M8-G/222x12 ,27.9uH

    锂聚合物电池- 100mAh  

    原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图看起来不错、没有发现任何问题。

    请注意、串联谐振电容器(C1017、C1018、C1019)和检测电容器(C1028、C1030)的值将被调整以匹配线圈和外壳。

    如果我们使用27.2uH 作为线圈值:

    1)  C1017、C1018、C1019总值将为90nF

    2)  C1028、C1030总值将为900pF

    最终调整的过程可在数据表的9.2.1.2.2串联和并联谐振电容器选择部分找到。