This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:运行期间更改电流限制时的行为

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS25981, TPS25946, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173154/tps22811-behavior-when-current-limit-is-changed-during-operation

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件: TPS25981TPS25946TPS2597

大家好、

您能告诉我以以下顺序运行时会出现多少输出压降吗?
我想知道是否有任何方法可以对其进行仿真。

情况1.
电流限制设置为5A
2. 5V/3A 电源输入
3.在输入期间将电流限制更改为1A

情况2.
将电流限制设置为5A
2.9V/2.2A 电源输入
输入期间电流限制更改为1A。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我将在周三之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您可以使用产品页面上提供的 PSpice 模型进行仿真。

    您想在器件启动时更改电流限制? 输出端的负载是多少?

    在稳定状态下、器件不具有电流限制功能、但在启动期间、它可以限制电流。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。
    我认为电流限制功能在启动时也是可用的、但它不是吗?
    负载以多种方式连接。
    电源是 USB。
    我要做的是使用第一个设置防止启动时的浪涌电流、并通过将 Rimon 更改为我希望在运行期间限制的电流值来调整浪涌电流。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    启动期间存在电流限制、但启动后 TPS22811中不存在电流限制。 您需要始终使用具有电流限制功能的 TPS25981。 此外、在启动时、您还可以考虑使用 dVdT 引脚进行浪涌电流控制、这也类似于限制电流。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。
    我知道必须使用 TPS25981。
    TPS25981可以在运行期间通过更改电阻值来主动更改电流限制吗?
    在这种情况下、我是否也可以使用 PSpice 检查压降?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

     TPS25981可以在运行期间通过更改电阻值来主动更改电流限制吗? 是的

    2.在这种情况下、我是否也可以使用 PSpice 检查压降? 是的。

    假设您使用的电阻负载使 VOUT/RL>ILIM 处于电流限制状态、则器件将进入电流限制状态。  

    现在,VOUT=ILIM*RL

    Vdrop=VIN-VOUT=VIN-(ILIM*RL)

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。
    TPS25981的电流限制范围高达1.5A。 是否可以在1A 时对其进行控制?
    我还想用最低0.5A 的电流进行控制、但这是否很困难?
    如果是、是否还有其他器件候选器件?
    在稳定状态下、该器件由9V/2.2A 驱动。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    请查看 TPS2597、TPS25946。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。
    我将以此作为参考。
    我担心压降太大、是否有任何方法可以降低压降?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    然后、您必须调整负载。 器件将按预期工作。

    此致

    Kunal Goel