This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:TPS63901最大输出电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175030/tps63901-tps63901-maximum-output-current

器件型号:TPS63901
主题中讨论的其他器件: TPS631000

我们正在使用 LTE-M Cat1调制解调器(nRF9160)进行设计。 我们正在考虑在此设计中使用 TPS63901。 主要原因是该 IC 具有低静态电流、因为系统大部分时间都处于关断状态。

但在某些非理想条件下、系统的使用电流可以超过数据表中规定的400mA (500mA)。

以下是几个问题:

  • TPS63901能否提供比400mA 更大的电流?
  • 如果是、该电流可以提供多长时间?
  • 此 IC 是不是 LTE-M 1类调制解调器的理想选择、还是有更多更合适的降压/升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Baker:

    您能否共享输入和输出电压范围。

    另一个选项应为 TPS631000、随附数据表。

    e2e.ti.com/.../0844.datasheet_2D00_released.pdf

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压为3.5V、输入范围为3.6V–2.6V。 来源是锂亚硫酰氯电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Baker:

    典型的2.2 μ H 工业和上述应用。 我认为 TPS63901的输出能力持续高于0.5A。  

    因此、这应该是可以的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否分享您是如何得出此结论的? 我在 TPS63901的数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bakker:

    我编写了一个简单的计算工具、您可以使用它进行确认。   绿色填充的零件可编辑。

    在您的情况下、最大角输入应为2.6V。

    e2e.ti.com/.../D_2D00_D--boost-simple-calculation.xlsx

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在有道理了。

    EN 和 SEL 引脚是否可以直接连接到 VIN、这是不同的问题。 还是必须不通过上拉电阻器来执行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bakker:

    是的、您可以将它们直接连接到 VIN。

    此致

    TAO