This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:2A 型频率补偿电路

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS54040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176476/tps5401-type-2a-frequency-compensation-circuit

器件型号:TPS5401
主题中讨论的其他器件: TPS54040

我正在尝试使用陶瓷输出电容器为 TPS5401降压稳压器配置2A 型补偿网络。 数据表第31页开始的补偿网络部分要求我根据该电容器的有效串联电阻计算一些参数。

数据表中的设计示例使用电解电容器、要求其有效串联电阻的值为非零。 然后参考 TPS54040的数据表、了解使用陶瓷电容器的示例。

该文件第27页载有一句话:

有关使用具有低 ESR 输出电容器的2A 型网络的设计示例、请参阅应用部分。


应用部分从第31页开始、而补偿电路的讨论从第37页开始。 但是 f[z、mod]的定义在分母中有 R[ESR]。 这会导致许多参数变得无限。

那么、陶瓷输出电容器的设计示例在哪里?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否填写 WebBench 输入/输出参数?

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    该程序应该能够为您提供 TPS5401的示例网络。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您提供的链接带我进入仅允许我选择几个参数的页面。  然后、它提供了200种设计的列表、其中没有一种使用 TPS5401。  我是否需要参加 WebBench 课程?

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不用担心、是的、一开始可能会有点混乱。 我可以看到您如何处理该问题。

    搜索时、有一个下拉菜单、可让您选择所需的特定器件(在本例中为 TPS5401)。

    请告诉我这是否适合您

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    这确实产生了一个完整的原理图。 非常感谢。

    现在、我需要知道我是否可以以任何方式对该电路进行微调、或者它是固定的?

    我的介绍过于简单。  这是一种已发货多年但在一个客户中表现不佳的现有产品。  我正在尝试了解原始设计人员是否关注数据表中的所有数学运算、或者设计的某些部分是否已关闭。  我的理想解决方案是调整某些器件值、而不是重新执行电路板。

    很抱歉、我没有明确说明开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不用担心、您能否发送原理图、以便我查看一下? 此外、如果您可以共享 FSW/VIN/VOUT/IOUT、那将非常好。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我可以将其发送给您(不在该论坛上发布)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我向您发送了我的电子邮件。

    谢谢、

    Andrew