This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:将电池连接到 BQ769x2系列监控器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176908/faq-bq76952-connecting-battery-cells-to-the-bq769x2-family-of-monitors

主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ76942

如何将电池连接到 BQ769x2系列监控器?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769x2系列电池监控器具有特定的电池连接要求。  以下帖子提供了有关电池连接的一些常见问题的答案:

    BQ769x2是否支持随机电池连接?

    BQ769x2器件确实支持电池的随机连接序列。 例如、16节电池组中的 CELL-10可能首先连接到引脚 VC10和 VC9的输入端子、然后 CELL-4可能连接到引脚 VC4和 VC3等的输入端子。

    不过、随机电池连接受到限制。  级联中的电池不能随机连接到器件上的任何 VC 引脚、例如在 VC9和 VC10之间连接的电池-4、而电池-10在 VC3和 VC 4之间连接、等等。  级联中的电池必须按引脚升序连接、VC1和 VC0之间连接的电池电压最低(电池1)、VC2和 VC1之间连接的下一个电压较高的电池(电池2)等。

    有关随机电池连接的更多信息、请参阅数据表的第16.3节(https://www.ti.com/lit/gpn/bq76952)。

    如果电池节数减少、如何连接未使用的 VC 引脚?

    对于 BQ76952、VC 引脚0、1、2、15、 16节电池应始终连接到实际电池、VC0和 VC1、VC1和 VC2以及 VC15和 VC16 (对于 BQ76942、为 VC9和 VC10)之间连接电池。  所有其他电池输入均可短接以减少电池节数。  下图显示了一个示例配置、其中12S 电池组需要将4个 VC 引脚短接在一起:

    此外、在减少电池节数后、必须设置  Settings:Configuration:Vcell mode  寄存器以正确反映连接的电池输入;否则、短路电池输入会触发 CUV 故障。

    以下链接提供了有关如何减少电池节数的更多信息、并解释了为什么某些 VC 引脚需要连接。

     

    应如何连接输入滤波电阻器和电容器?

    输入滤波电阻器和电容器对于电池平衡、电压测量精度和瞬态滤波非常重要。  

    下图提供了连接电池输入滤波电容器和电阻器的指南:

    在此图中、请注意 C22和 C23都从各自的 VC 引脚接地、而不是从 VC1连接到 VC0。  这是为了防止 VC0被拉至接地以下。  此外、为了确保其有效性、应将所有滤波器组件放置在尽可能靠近 BQ769x2器件的位置。

    BQ769x2常见问题解答主页链接