This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS734:需要产品说明书解释-选择 R1 &R2值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176905/tps734-data-sheet-interpretation-needed---selecting-r1-r2-values

器件型号:TPS734

您好!

我使用的器件是 TPS73401DDC。  在反馈电容器要求部分中(位于右侧中间) TPS734数据表的第8页显示:
反馈电容器 CFB 如图21所示
所需的所有组件。  R1的并联组合
R2等于250kΩ Ω、从3pF 到1nF 的任何值
可供使用。 固定电压版本具有内部
快速充电的30pF 反馈电容器
快速充电电路、因此值应低于5pF
用于确保快速启动;高于47pF 的 CAN 值
来实现输出电压软启动。
电容值较大的电容器也会略微降低噪声。
TPS73401在单位增益配置下保持稳定
(OUT 连接到 FB)、不含 CFB。
如何以红色解释器件?  这是否意味着应选择 R1和 R2值、以便 R1和 R2并联的等效电阻应尽可能接近250k 欧姆? 是否有可接受的范围? 高于此水平会产生什么后果?  以下情况会产生什么后果?
感谢您的澄清!
谢谢、
Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为措辞令人困惑、似乎它们意味着 FB 节点的总值应针对250k。 可以修改范围、问题是稳定性、通过更改电阻、可以修改 RC 网络以实现交流稳定性能。 如果 FB 电阻器的总电阻出现明显偏差、则需要调整 CFB。

    对电路的影响、通过增大 FB 网络电阻器、您会导致 IFB 的泄漏电流导致 VOUT 上的电压偏差更大。 如果低于该值、则会导致流经 FB 节点的电流增大、从而减小 IOUT 允许的电流并增大  器件电路消耗的泄漏电流。

    此外、这两种方法都将修改必要的 CFB

    此致、

    John