This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测试 MC78M12CDTRKG 的 PCB 尺寸以确定 θ JA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM78M, UA78, TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176022/test-pcb-dimensions-for-mc78m12cdtrkg-for-determining-theta-ja

主题中讨论的其他器件:LM78MUA78TPS7B81-Q1
 在 MC78M12CDTRKG 的 PDF 中、它是指  
  在本文档中、它说:"因此、除非用 RθJA Ω 值报告测试条件、否则应将其视为可疑。   "
我同意这一点、但我看不到任何关于测试 PCB 铜尺寸的说明、以了解 TI 器件是否可以替代 Onsemi 器件(包括测试 PCB 尺寸)。
RθJA 可能不知道他们说自己的 Δ Σ 值应被视为可疑。
有人可以提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    您是指 TI 版本 的 MC78M12CDTRKG 参考应用手册、对吧? 我在"半月"中找不到 PDF 文档上的 TI 应用手册链接。  

    我们 参考应用手册:"半导体和 IC 封装热指标" 、以参考我们如何测量热指标。 此外、TI 遵循 JEDEC 标准、因此、除非 另有说明、否则我们使用高 K 2s2p。  

    话虽如此、还有另一个应用手册详细介绍了我们使用的一些维度。  

    "使用 JEDEC PCB 设计的线性和逻辑封装的热特性"

    除此之外、  铜图形是信号层、顶部和底部2oz、内部平面两个实心铜平面1oz。  

    此外、当我们查看 LM78M 第9.2.3节的数据表时、有一些曲线显示了铜面积对 θ ja 的影响

    此外、第11.1.1节 "热注意事项"显示 θ ja 是一个应用变量。  

    您还可以参阅此其他应用手册: AN-1028《适用于电源封装的最大功率增强技术》(修订版 B)(TI.com)。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Edgar、我从比较表而不是 TI PN 中抓取了 Onsemi PN。  主题行应更改为参考 TI PN UA78M12CKVURG3。  我在 文档中没有看到任何应用曲线。  我需要确保在 θ JA 方面比较苹果与苹果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    抱歉、LM78也是 Onsemi 器件的替代器件:  

    除了 LM78数据表中显示的应用曲线外、所有之前共享的信息都适用于所有 TI 器件。  

    JEDEC 标准是业界每个人都使用的标准、因此、我们参考应用手册、该应用手册主要报告了如何使用高 K 2s2p 配置根据 JEDEC 标准测量 RJA。

    最后、RJA 会因芯片尺寸、PCB 布局设计和铜厚度而异。 同样、我们在 DS 中展示的是遵循 JEDEC 标准。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  在休眠此问题后、我认为我需要查看 "结至外壳(底部)热阻"、以便我们完全取出 PCB 变量。

    如果我错了、但如果 TI 发布了一个相等或 更低的 Theta JC (底部)并且外壳底部尺寸相同、那么热特性是一样好还是更好、对吧?

    问题是  UA78M12CKVURG3数据表未列出该参数。  这是否隐藏在内部文档中的某个位置、或者他们是否必须让测试工程师进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    Theta JC 还具有一些电路板依赖性。  

    uA78是我们较旧的器件之一、继承自 National Semi、应更新热性能信息表。 我可以由我们的散热组运行此操作以获取更新的 JEDEC 值、但这需要一些时间。  

    最后、 当我们在实验中进行一些测量时、我们倾向于使用更多的 μ ψ 指标:

    但是、ua78 DS 中未显示这些参数。  

    我强烈建议 查看 TPS7B88-Q1 、因为它是我们的一款更新器件:

    您将看到一些针对 KVU 封装的热指标数字非常相似、例如下面的 TPS7B81-Q1:  

    它们不相同、因为芯片尺寸可能不同、请注意、这是一个5引脚器件、而不是3引脚 KVU。  

    此外、我们还提供了以下应用手册、可帮助您进一步了解有关散热的更多信息。  

    如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)

    对模拟组件使用热计算工具(修订版 A)

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析(TI.com)

    最棒的  

    Edgar Acosta