This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:BQ24707查看原理图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24707, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175828/bq24707-bq24707-review-schematic

器件型号:BQ24707
主题中讨论的其他器件: BQ24770

您好、支持团队

有助于查看随附的 BQ24707原理图

我们不需要适配器输入。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    总的来说、原理图看起来不错。 请注意、SRP/SRN 上的电阻器建议为10欧姆、但您有2欧姆。

    这个器件已经很旧了。 您是否考虑过 BQ24770等较新版本?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid

    感谢您的观看、如果器件负载为30W、20V/1.5A   

    有任何疑虑?

    请`s:该器件不是笔记本电脑、用于 VR 充电底座。  

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、  

    是输出负载还是输入电压? 请注意、这是一个仅降压充电器、因此输入电压必须高于输出电压。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid

    让我再次确认、如果输出负载为30W、20V/1.5A、 是否可行?  

    如下所示

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、  

    使用20V 适配器时、20V/1.5A 应该正常、因为它是一条直接路径。

    Khalid