This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:EN 引脚 ON 和#39的奇怪行为;故障和#39;TLV

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174493/tlv62130-strange-behaviour-of-en-pin-on-faulty-tlv

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件:TPS62903

在返回'ded'的另一个器  件上、我们再次注意到 EN 引脚上的低电压:当通过1K 电阻上拉至 Vin@5.0V 时为0.48V。 这表明电流远高于数据表中规定的电流。

此外、我们发现实际上可以通过增大 EN 引脚上的电压来恢复器件。 在 EN 引脚上强制使用2V 电压时、此电流消耗约10mA、在引脚上施加2.8V 电压时、电流增加至50mA。  在2.9V 电压下、电流达到我们设置为200mA 的限幅器。

EN 引脚由 V_IN 网络通过一个 RC 供电、电阻为1K、电容为100nF。 因此,在器件未加电时,在100nF 耗尽之前会有一个高于 Vin 的电压--但是这一微小的能量是否会损坏芯片? 相反、我们有其他设计使用同一芯片、在网络上有100k Ω 和100nF 电容、 TLV 永远不会死。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riemer、

    由于感恩节假期、我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riemer、

    是的、EN 引脚电压超过 VIN+0.3V 会导致 IC 损坏。 您是否在 EN 引脚上添加延迟以在特定阈值下打开器件? 如果是、在 EN 和 VIN 之间串联10k Ω 电阻器的情况下添加肖特基二极管可能会有所帮助。 另一种选择是使用 TPS62903、它没有此 EN 电压限制。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  您的建议非常有意义、非常有价值。

    此时、我们正在寻找一种方法来证明这是故障的根本原因、以确保我们不 会等待新的 PCB 到达、从而找出另一个根本原因。

    为此,我们尝试了两种方法:

    -将 EN 引脚上的1k Ω+100nF RC 更改为1k Ω+10uF。 想法是 、如果 EN 引脚被电容器上剩余的电压损坏、那么增大电容器 x100肯定会损坏 EN 引脚。 在100次重新连接后在2个新器件上尝试:对 EN 引脚没有任何影响或负面影响。

    -在未供电器件的 EN 引脚上施加电压:在3.4V 时、EN 引脚开始消耗一些电流;但即使在电流达到100mA 后、EN 引脚也不会受到任何负面影响。

    -->因此,我们怀疑这是我们所看到问题的真正或唯一根本原因。

    我们是否可以向您发送原理图/光绘文件+节点测量结果以便快速查看? 我们如何将它们私下提供给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riemer、

    我发送了一个私人请求、要求在 E2E 上与我的联系人进行连接。 Amod 和我可以通过电子邮件直接帮助支持这一点。

    谢谢、

    Joseph