This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:当在电流源配置中使用 LP2951范围内的其他器件时、是否可以将其用作替代器件?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176513/lp2951-can-other-parts-in-the-lp2951-range-be-used-as-an-alternative-when-it-s-used-in-current-source-configuration

器件型号:LP2951

大家好、我们正在其中一个设计中使用 LP2951CM/NOPB、该器件目前不可用/交货周期较长。

我们在电流源配置中使用该器件、请参阅随附的电路图和数据表中的图像。

我可以为此电路使用 LP2951的任何型号吗?  我注意到、还有一些其他变体的库存。

该电路板通常基于5V、但在该配置中不用作器件的电源。

谢谢、此致、

Amanda

e2e.ti.com/.../LP2951-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amanda、  

    我相信其他输出电压也能正常工作。 连接到反馈引脚的 R 电阻器需要根据新的输出电压进行更改、以实现相同的负载电流值。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    -Jimmy