请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951 大家好、我们正在其中一个设计中使用 LP2951CM/NOPB、该器件目前不可用/交货周期较长。
我们在电流源配置中使用该器件、请参阅随附的电路图和数据表中的图像。
我可以为此电路使用 LP2951的任何型号吗? 我注意到、还有一些其他变体的库存。
该电路板通常基于5V、但在该配置中不用作器件的电源。
谢谢、此致、
Amanda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.