This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:降压/升压转换器的设计建议

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176767/lm5177-design-advise-for-buck-boost-converter

器件型号:LM5177

您好!

我使用 Excel 工具设计了采用 LM5177的降压/升压转换器(5V -高达9.4A 的输出、输入电压为3-36V、瞬态电压高达75V)

随附了原理图和 EMI 滤波器原理图。

下面我有几个问题

1)在 EVK 引脚8和引脚9中连接到接地端。 我把它们接地了吗?

2) 2)我已将 RC 缓冲器添加到低侧驱动器中。 在 EVK 中、使用了680p + 3R、但我使用了680p + 2.2R。 没关系吗?

3-)我的电路中是否有任何错误。 请告知我可以共享此设计的 Excel 工具。

4) 4)为了符合汽车 EMC 测试、是否需要 EMI 滤波器? 如果是、请参阅随附的拔模、我在滤波器中使用了相同的电感器(2.2u)、是否可以?

5) 5)对于输出电容器、我使用了 X5R 22uf 10V 电容器、因为这些电容器的工作温度范围限制在85度、是否可以在高达70度的环境温度下使用它们?

6) 6)对于 SW 引脚上的自举电容器、如果输入范围高达75V、能否使用额定电压为50V 的电容器?

7) 7)电流感应电阻器(R65 2.2m Ω)是否可承受脉冲? 该器件型号是否正常(PML100HZPJV2L2)?

8))为了防止冷启动期间的复位、输出是否应连接到 BIAS 引脚?

9) 9) 何时发布 LM5177?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egeman、

    让我尝试回答您的所有问题:

    不、我会将它们悬空。

    对 MOSFET 而言、不是驱动器、但缓冲器是可以的。 如果这些是正确的、则取决于您的 MOSFET 和布局、因此需要在每个电路板上进行测试。

    3.如果您使用 Excel 计算器、它应该已经是一个很好的起点。 您可以检查 FET 上的功率耗散、并考虑是否能够在需要时并联另一个 FET。 我不会在第一个实例中填充它们、但如果其中一个晶体管中的功率太大、如果您有封装、您可以添加第二个晶体管。 否则、您需要重新设计电路板。 此外、我建议在现在未使用的不同数字输入上使用一个电阻器、因为这样您就能够至少检查其他模式而不会损坏电路板、

    4.我假设此设计需要 EMI 滤波器,所以我建议添加一个。 我认为电感器对于第一次测试是可以的。

    5.这取决于您允许的降解程度以及系统需要多长时间才能正常工作而不会出现故障。 我认为电容器制造商是这里的正确来源。 如有必要、您可以转到具有更高额定温度的 X7R。

    6.您可以使用更小的电容器,因为这些电容器将始终仅高于其基准电压的 VCC。

    7.看起来还可以。

    8.有道理

    我们预计明年上半年会有这种情况。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    我还有其他问题。

    1-)请参阅下面的补偿值

    在器件数据表中、它显示"为了实现稳健耐用
    设计中、交叉频率必须小于 RHP 零点频率的1/3。"。 在我的设计中、交叉频率如下所示

    3V - 2.3kHz
    4V - 3kHz
    5V - 3.6kHz
    6V 至7V - 2.8kHz
    8V 至9V - 2.5Khz
    10V 至14V - 2.3kHz
    15V 至36V - 2.1kHz  
    37V 至58V - 1.9kHz  

    >58V 时,Excel 计算器存在限制。 为什么? 我想选择将同一电路用于48V 车辆。 有可能吗?

    2) 2)相补角的允许范围是多少?

    3) 3)对于我的设计、效率图如下所示。

    为什么效率大多低于95%? 如何改进它?

    4)对于 EMI 滤波器设计、您能建议电容器值吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Egemen、您好!

    Excel 计算器中的最大输入电压是多少? 如果是58V、则会收到高于这些电压的警告。

    我认为在24V 或48V 系统中使用时、调整电路补偿是有道理的。 如果您不想调整补偿、则需要确保它适用于整个范围、然后需要使用计算器上的输入电压设置来实现整个范围。

    对于 EMI 滤波器、请查看此主题。 答案也适用于 LM5177: (+) LM34936-Q1:如何在设计电路板或系统之前计算 EMI 滤波器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、
    Brigitte