This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:H 桥栅极驱动器的偏置电阻器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176736/ucc27710-bias-resistor-for-h-bridge-gate-driver

器件型号:UCC27710

大家好、comunity、

是否有任何公式用于定义偏置电阻器的确切值。

该驱动器由12V 稳压器提供400mA 最大负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akssas、

    该电阻器在那里用作驱动器的 RC 滤波器。 它会减慢 dv/dt。 数据表建议使用10欧姆电阻。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、我同意、但对于低电池电压期间的自举、它也会降低压降。
    如何计算定义电压的确切电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akssas、

    您需要确保 VDD 斜升时间大于20us。 我想您可以使用 RC 网络公式并插入 VDD 电压来计算上升时间。

    我有几个关于电路的问题要问。

    电路如何不工作? 您看到的电池电压有多低? 您在 RBias 上看到的压降有多大?

    此致、
    Edthan Galloway