This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:在启动期间、bq25730充电器以7.8A 的电流提供、从而导致 OCC 故障。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177047/bq25730-during-bootup-the-bq25730-charger-is-giving-as-a-current-7-8-a-giving-occ-fault

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ4050

HII 技术官僚

我使用的是 bq25730而不是 bq25631、这会导致在连接到电池组 bq4050时传递7.8A 电流、从而导致 OCC 故障。

有人能不能告诉我这背后的原因是什么。

谢谢

Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    如果需要的电流超过8A、请使用5m Ω 电流感应。  

    此致、

    老虎