This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:TPS62903-Q1数据表

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1, TPS62993-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173291/tps62903-q1-tps62903-q1-datasheet

器件型号:TPS62903-Q1

大家好、

我正在阅读  TPS62903-Q1的数据表。 在有关输出电容器的9.2.2.5.1段落中、此处显示"使用较高的值具有较高的直流输出精度"。 我感到困惑的是、输出电容器的值为何以及如何影响直流精度? 众所周知、环路增益高直流环路增益会导致高直流精度、环路增益是否有任何原因?  

2.关于 VM 控制模式降压转换器中的补偿环路设计,一些文档显示了我们应该在1/5~1/10的开关频率上设置交叉频率,这是典型的工程经验。 我想知道为什么交叉频率(带宽)与开关频率相关、如果我们将交叉频率设置为这样、性能目标是什么?

  

关于 TypeⅢ 补偿器的设计、波特图如下所示。 该图中有一个 WHF 极点、它是频率较高的极点。  我看到了有关如何将该极点设置为半开关频率的文档。 请您解释一下原因吗? )

非常感谢!

此致!

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    1)与数据表中的此声明相关。 直流精度会更严格、因为在轻负载下、器件会发送足够的脉冲来维持输出电压。 因此、较高的电容将减少纹波并提高输出电压的精度。

    2) 2)交叉频率按这种方式设置、以确保开关频率下的增益非常小。 否则、由于开关频率、系统将不稳定。  

    3) 3)交叉频率与开关频率之间的距离取决于设计要求。 较高的带宽通常会导致更快的瞬态响应、但如果补偿不当、这些系统可能会面临稳定性问题。 更高带宽的系统也可能会受到更多噪声的影响。 带宽较低的控制器更容易稳定、但瞬态响应不如之前好。

    该器件使用 DCS-Control、这是一种恒定导通时间控制、并具有内部补偿功能。 EVM 用户指南包含用于显示转换器稳定性的波特图。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢您的快速回复。 现在我了解问题2和3。 关于问题1、我仍有两点需要确认

    通常、对于降压转换器而言、在中等负载下、输出电容对直流精度有何影响?

    2.对于 VM 控制模式降压转换器、是否有任何组件选择或影响直流精度的其他因素? 我们从控制环路理论中知道、较小的直流精度与较高的环路增益相关。 那么、该理论是否会为我们提供补偿器设计方面的指导?

    请明确说明。 非常感谢! 祝你度过一个美好的感恩节假期!

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    1) 1)输出电容将对输出电压的纹波量产生影响。 如果该纹波较大(尤其是在负载较重的情况下)、则可能会改变直流值、从而降低直流精度。

    2) 2)影响直流精度的其他一些因素是反馈电阻器的尺寸和容差(我们通常建议使用1%电阻器或针对该器件使用 VSET)。 此外、器件数据表中还列出了有关 FB/VSET 引脚稳压精度的规格。 直流精度的很大一部分来自器件的内部工作方式以及反馈基准电压的精度(以及控制电路的其余部分)。

    数据表中还提供了输出电压精度图、其中显示了不同条件下 Vout 的变化。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joseph、感谢您的回复。 专业而细致、对我帮助很大!  

    关于  

    [引用 userid="489115" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173291/tps62903-q1-tps62903-q1-datasheet/4417129 #4417129"]输出电容器将影响输出电压的纹波量。 如果该纹波较大(尤其是在负载较重的情况下)、则可能会改变直流值、从而降低直流精度[/报价]

    我仍然感到有点困惑。 请提供更详细的说明吗? 在纹波变大时导致直流精度降低的原因。

    此致、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    由于感恩节假期、我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    很抱歉造成混淆、感谢您的耐心等待。

    在较重的负载下、由于输出电容器放电速度更快、通常会产生更多纹波。 由于该器件使用一种迟滞控制、因此它将使用迟滞来控制关断时间、从而将输出电压的直流分量置于基准设定点的中心。 直流输出电压差|Vo_ideal - Vo_actual|通常随负载电流的增加而增加、如数据表中的 Vout 精度图所示(在 TPS62903-Q1发布之前、您可以参考 TPS62993-Q1 DS)。 其中一个原因是假设 Vo 纹波仅基于电容器的 ESR。 DCS-Control 能够补偿低 ESR 陶瓷电容器、但当电容器充电/放电产生的纹波增加时、这些假设并不接近于理想情况、并导致输出电压差异。

    通常、当输出电容器上的充电/放电纹波变大时。 理想假设(纹波接近0)无效、可能会导致输出电压差异。  

    另一个注意事项是、如果电容过大且 ESR 非常小(多个大陶瓷电容器并联)、则器件将会出现稳定性问题。 本 应用手册 有助于了解选择输出滤波器值的要求。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您能否详细解释一下我们为什么应该确保开关频率下的增益很小? 当 fsw 不够小时、为什么系统不稳定? 您能否从具有开关频率的电路信号中对其进行解释?  

    [引用 userid="489115" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173291/tps62903-q1-tps62903-q1-datasheet/4415301 #4415301"]确保开关频率下的增益非常小[/quot]

    感谢&Br

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    如果 Fsw 的增益不小(远小于0dB)、则输出电压将不会为直流。 针对直流-直流转换器设计所做的假设是、在稳态运行中、电感器电流纹波和电容器电压纹波不显著(小纹波近似值)。 如果开关频率下的增益较大、这意味着开关波形(来自 SW 节点)将不会被滤除、并将显示在输出端。 因此、除非在转换器的主要开关频率下增益远低于零、否则无法实现所需的直流输出。  

    请告诉我这是否能回答您的问题、或者我是否能澄清任何问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joseph、

    非常感谢您的清晰解释。 这是一种有耐心、有耐心的治疗方法。  

    BR、

    维多利亚