This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:最大交叉频率

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176923/tps548a28-max-crossover-frequency

器件型号:TPS548A28

您好!

我的客户正在使用 TPS548A28进行设计并处理一些补偿问题。 他们计划调整 CFF、但担心交叉频率。 根据本文档、交叉频率似乎只需低于 Fsw 的1/3。 我是否正确解释了这一点?  

https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf?ts=1670028576078&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    是的、最好将交叉频率设置为 Fsw 的1/3以下。 文档中的等式11和15是实现稳定性的最大和最小输出电容。
    调整 CFF 可改善负载瞬态响应、增加环路带宽和稳定性。

    本应用手册 更好地解释了 CFF 的选择和分频频率的确定。

    优化内部补偿 DC-DC 转换器的瞬态响应(修订版 B)

    最棒的

    Ryan